请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431-Q1 主题中讨论的其他器件:TL431、 TPS3762-Q1
工具与软件:
团队成员、您好!
我们正在寻找一个 IC、该器件的欠压和过压保护规格如下:
Vin = 36V 至65V
容差=待定
合格性=符合汽车级 AEC-Q1标准
电流能力= 1.5A
应用=电信网关
根据上述规格、TL431是否正常?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我们正在寻找一个 IC、该器件的欠压和过压保护规格如下:
Vin = 36V 至65V
容差=待定
合格性=符合汽车级 AEC-Q1标准
电流能力= 1.5A
应用=电信网关
根据上述规格、TL431是否正常?
此致、
尊敬的 Abhinav:
感谢您的提问!
我建议使用 TPS3762-Q1过压和欠压监控器。
https://www.ti.com/product/TPS3762-Q1
此器件具有宽输入电压范围(2.7V - 65V)、还具有内置自检(BIST)和锁存输出等功能。
该器件是否满足您的需求?
此致、
Andrew Li