This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:通过 TL431提供欠压和过压保护

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TPS3762-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491564/tl431-q1-undervoltage-and-overvoltage-protection-with-tl431

器件型号:TL431-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431TPS3762-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们正在寻找一个 IC、该器件的欠压和过压保护规格如下:

Vin = 36V 至65V  

容差=待定

合格性=符合汽车级 AEC-Q1标准

电流能力= 1.5A   

应用=电信网关

根据上述规格、TL431是否正常?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您的提问!

    我建议使用 TPS3762-Q1过压和欠压监控器。

    https://www.ti.com/product/TPS3762-Q1

    此器件具有宽输入电压范围(2.7V - 65V)、还具有内置自检(BIST)和锁存输出等功能。

    该器件是否满足您的需求?

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 IC 是否支持负电压输入、因为我们由电池供电、其中负极连接到输入、正极将是返回路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    您能否分享您的原理图?

    我希望更好地了解您的系统、以便更好地了解您的系统要求。

    此致、

    Andrew Li