This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:当 VDD = 0时、SENSE 的输入电流是多少

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488955/tps3808-what-is-the-input-current-at-sense-when-vdd-0

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3899

工具与软件:

你(们)好  

我很喜欢低传感器电流解决方案。 当 VDD = 0时。

用于 RTC 电池检测

当 VDD =0时、TPS3808是否可以感应保持<25nA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:

    对于 RTC 电池检测应用、我推荐使用 TPS3899而不是 TPS3808。

    与 TPS3808的2.4uA 相比、TPS3899的 IQ 为125nA。 此外、TPS3899为其固定型号使用电容器梯、而不是在 SENSE 引脚上使用电阻梯、这样即使 VDD = 0、也能将 Isense 最小化。   

    https://www.ti.com/product/TPS3899

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    我的设计是将 VCC 连接到主电源。  

    我只想到我的感应电流。

    TPS3899 不在我的原始设计中。

    TPS3808是我更喜欢的器件。  

    当 VCC = 0时、请帮助我检查 I SENSE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:

    您使用的是器件的可调节型号 TPS3808G01还是固定型号 TPS3808GXX?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们使用 TPS3808G01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:

    对于 TPS3808G01、VDD = 0时的 Isense 为0A、VDD = VDD 时(min) Isense =~25nA。 在此设置中、当 TPS3808的 VDD 为零时、主要问题是外部电阻梯。  

    Jesse