主题中讨论的其他器件: TPS3899
工具与软件:
你(们)好
我很喜欢低传感器电流解决方案。 当 VDD = 0时。
用于 RTC 电池检测
当 VDD =0时、TPS3808是否可以感应保持<25nA

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dimitry:
对于 RTC 电池检测应用、我推荐使用 TPS3899而不是 TPS3808。
与 TPS3808的2.4uA 相比、TPS3899的 IQ 为125nA。 此外、TPS3899为其固定型号使用电容器梯、而不是在 SENSE 引脚上使用电阻梯、这样即使 VDD = 0、也能将 Isense 最小化。
https://www.ti.com/product/TPS3899

Jesse