This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:将最大电池电压更改为4.1V

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQ25601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490368/bq25601-changing-max-battery-voltage-to-4-1v

器件型号:BQ25601
Thread 中讨论的其他器件:BQ27Z561

工具与软件:

您好!

我有一个定制的 Linux 跑步板、其中包含一节950mA 锂离子电池、一个 BQ25601充电器和一个 BQ27z561电量监测计 IC。

我想将 BQ25601充电器中的最大电池电压更改为4.1V、因此将 VREG 更改为0x08 (电压为4.1V)。

在 BQ27z561 FG 中、我进行了以下更改、

// Design Capacity - 835mA 301.
+#define DESIGN_CAPACITY_mAh "449F:343:2"
+
+/设计容量(CWH)- 309.
+#define DESIGN_CAPACITY_CWH"44A1:135:2"

//充电电压(充电电压高)- 4100mV
+#define CHARGING_VOLTAGE "4511:1004:2"
+
+/Set 电压阈值(Fc)- 4050mV
+#define SET_VOLTAGE_THRESHOLD_FC "44B0:FD2:2"
+
+/清除 电压阈值(Fc)- 4000mV
+#define CLEAR_VOLTAGE_THRESHOLD_FC "44B2:Fa0:2"
+
//设置电压阈值(TC)- 4050mV
+#define SET_VOLTAGE_THRESHOLD_TC "44BC:FD2:2"
+
//清除电压阈值(TC)- 4000mV
+#define CLEAR_VOLTAGE_THRESHOLD_TC "44BE:Fa0:2"
+
EOC - 4100mV 时的+/-电芯充电电压
+#define CELL_CHARGE_VOLATGE "414B:1004:2"

但仍然会在充电状态满时收到错误的 RSOC 报告。

时间:3月19日16:55:25 CDT 2025, VOLT_CAT:4097000, BattTemp:345, CURRENT_CAT:66000,容量:86, BatterHealth:Normal、status:Charging、cycle_count:9
时间:3月19日16:55:30 CDT 2025, VOLT_CAT:4097000, BattTemp:345, CURRENT_CAT:63000,容量:86, BatterHealth:Normal、status:Charging、cycle_count:9
时间:3月19日16:55:35 CDT 2025, VOLT_CAT:4097000, BattTemp:345, CURRENT_CAT:63000,容量:86, BatterHealth:Normal、status:Charging、cycle_count:9
时间:3月19日16:55:41 CDT 2025, VOLT_CAT:4097000, BattTemp:344, CURRENT_CAT:66000,容量:86, BatterHealth:Normal、status:Charging、cycle_count:9
时间:3月19日16:55:46 CDT 2025, VOLT_CAT:4097000, BattTemp:344, CURRENT_CAT:63000,容量:86, BatterHealth:Normal、status:Charging、cycle_count:9
时间:3月19日星期三16:55:51 CDT 2025、VOLT_cat:4085000、BattTemp:345、Current_cat:0、Capacity:86、 BatterHealth:Normal、status:Full、cycle_count:9
时间:3月19日16:55:56 CDT 2025, VOLT_CAT:4084000, BattTemp:345, current_cat:0 , Capacity :86, BatterHealth:Normal、status:Full、cycle_count:9
时间:3月19日16:56:02 CDT 2025, volt_cat:4083000, battTemp:345, current_cat:0, capacity:86, BatterHealth:Normal、status:Full、cycle_count:9
时间:3月19日16:56:07 CDT 2025, volt_cat:4083000, battTemp:345, current_cat:0, capacity:86, BatterHealth:Normal、status:Full、cycle_count:9
时间:3月19日16:56:12 CDT 2025, VOLT_CAT:4082000, BattTemp:345, Current_cat:0 ,容量:86, BatterHealth:Normal、status:Full、cycle_count:9


当充电器在4.1V 时显示已满时、我应在充电器或电量监测计中进行哪些更改以获得100% RSOC?

在4.1V 电压下达到86%的完全状态是什么原因?  

电压4.1V 配置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电量监测计报告充满电时、BQ25601是否报告充电终止?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、读取 REG08时我得到了一个值0x3c、这意味着充电器指示充电已终止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池端子和 BQ25601 BAT 引脚之间有多大的电阻?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计中没有电阻器、BQ25601 BAT 引脚直接连接到电池端子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有多大的迹线电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有迹线电阻的数据。 您能提出其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 BAT 引脚和电池提前终止之间的电阻过大、则可能会发生这种情况。