主题中讨论的其他器件:UCD90160A
工具与软件:
尊敬的 E2E 团队:
我们正在尝试验证 UCD90SEQ64EVM。 我正在使用 XU1插槽中的 UCD90160ARGCT。 为了进行简单验证、我使用 Fusion Designer 为 UCD90160A 器件创建了配置。 我正在向 EVM 板的 MON1引脚馈送1.8V 电压、并且也根据随附的导出项目文件进行了更改。
但是、我在 MON1引脚上读取随机电压、该电压经常在2.5V 和0V 之间切换。

出于测试目的、我从 EVM 中移除了 R20电阻器(4.02K)。 这是否会影响读数?

请提供此方面的解决方案。
e2e.ti.com/.../UCD90160A-_4000_-PMBus-Address-101d-Project.xml
此致、
Abhijith