This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:LS 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491935/ucc29002-absolute-maximum-rating-for-the-ls-pin

器件型号:UCC29002

工具与软件:

配置为并行运行三个 PSU、每个输出通过 ORingFET 连接。
PSU1可具有12V 的输出电压、而 PSU2和 PSU3的输出电压可能为0V。
LS 引脚对于每个 UCC29002DR/1是公共的、并且 VLS = 8V。
PSU2和 PSU3的 VDD = 0V。
UCC29002DR/1的 LS 引脚的绝对最大额定值为 VLS =-0.3V 至 VDD。 以这种方式使用它有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wada-San:

    是的、UCC29002可以这样工作。 另外、还包括一份应用手册(SLUA550)、其中说明了如何使用 OR-ing 控制器、在更高的负载电流下可以更准确地实现负载共享。

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wada-San、  

    除了使用 OR-ing FET 之外、我知道您关于 LS 引脚在相应器件的 VDD = 0V 时的额定电压的问题。  

    建议有3种方法来避免过载:

    1. 将每个负载共享控制器的 VDD 连接到 OR-ing 二极管之后的输出电压总线。  如果至少一个 OR-ing FET 始终开启以向负载提供~12V 电压、则这种方法有效。  

    2. 将全部三个 LS 控制器连接到一 个公共的 VDD 总线电压源、该电压源来源于一些其他已知的电源。  (这与建议3类似。)

    3. 通过一个二极管将每个 LS 控制器的 VDD 连接到各自的输入电压轨,并将这三个 VDD 连接在一起。  二极管将阻止关闭的 PSU 反向供电。   请参阅此图:  

    此致、
    Ulrich