工具与软件:
配置为并行运行三个 PSU、每个输出通过 ORingFET 连接。
PSU1可具有12V 的输出电压、而 PSU2和 PSU3的输出电压可能为0V。
LS 引脚对于每个 UCC29002DR/1是公共的、并且 VLS = 8V。
PSU2和 PSU3的 VDD = 0V。
UCC29002DR/1的 LS 引脚的绝对最大额定值为 VLS =-0.3V 至 VDD。 以这种方式使用它有什么问题吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
配置为并行运行三个 PSU、每个输出通过 ORingFET 连接。
PSU1可具有12V 的输出电压、而 PSU2和 PSU3的输出电压可能为0V。
LS 引脚对于每个 UCC29002DR/1是公共的、并且 VLS = 8V。
PSU2和 PSU3的 VDD = 0V。
UCC29002DR/1的 LS 引脚的绝对最大额定值为 VLS =-0.3V 至 VDD。 以这种方式使用它有什么问题吗?

您好、Wada-San、
除了使用 OR-ing FET 之外、我知道您关于 LS 引脚在相应器件的 VDD = 0V 时的额定电压的问题。
建议有3种方法来避免过载:
1. 将每个负载共享控制器的 VDD 连接到 OR-ing 二极管之后的输出电压总线。 如果至少一个 OR-ing FET 始终开启以向负载提供~12V 电压、则这种方法有效。
2. 将全部三个 LS 控制器连接到一 个公共的 VDD 总线电压源、该电压源来源于一些其他已知的电源。 (这与建议3类似。)
3. 通过一个二极管将每个 LS 控制器的 VDD 连接到各自的输入电压轨,并将这三个 VDD 连接在一起。 二极管将阻止关闭的 PSU 反向供电。 请参阅此图: 
此致、
Ulrich