This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:使用分流 FET 控制器的恒流 LED 驱动器的非线性和闪烁问题

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484761/tps92641-issue-with-non-linearity-and-flickering-in-constant-current-led-driver-using-shunt-fet-control

器件型号:TPS92641

工具与软件:

我已经设计了通过分流 FET 以25kHz PWM 频率进行 CC 驱动器控制  
我没有获得适当的线性输出、并且 LED 也在以特定的值(如52%的强度)闪烁

Vled = 27V
Iout = 2.5A
VIN = 36V

L = 47 μ H
fsw = 458khz
D = 0.85
Ron = 24k
Con = 1nf
Rvout1 = 100k
Rvout2 = 10k

Cout Cap = 0.1uf
VIadj = 0.2V
RCS = 0.08E  

我在40%占空比时连接 DSO 中的所有读数、在此值时没有闪烁

平均分量


Vref


Ron


比较器


SDRV


CS


软件

Lg.

Hg.

VOUT


输出电流与占空比间的关系图


电流读数

占空比 输出电流
1. 0.009
2. 0.015
3. 0.02
4. 0.13
5. 0.126.
6. 0.137.
7. 0.157.
8. 0.158.
9. 0.171.
10. 0.182.
11. 0.219.
12. 0.246.
13. 0.274.
14. 0.288.
15. 0.306.
16. 0.316.
17. 0.343
18. 0.362.
19. 0.385
20. 0.416
21. 0.442.
22. 0.464
23. 0.474
24. 0.495
25. 0.513
26. 0.55.
27. 0.571.
28. 0.6.
29. 0.616.
30. 0.635.
31. 0.657.
32. 0.698
33. 0.708
34. 0.738
35. 0.767
36. 0.792
37. 0.82
38. 0.846
39. 0.863
40. 0.893.
41. 0.914
42. 0.957
43. 0.966
44. 0.986
45. 1.014.
46. 1.02
47. 1.066
48. 1.099
49. 1.114
50. 1.193.
51. 1.149.
52. 1.19.
53. 1.238
54. 1.255.
55. 1.275.
56. 1.284.
57. 1.325
58. 1.355.
59. 1.38.
60. 1.414
61. 1.425
62. 1.439
63. 1.464
64 1.504.
65 1.536.
66 1.534.
67 1.571.
68 1.584.
69 1.613.
70 1.642.
71. 1.666.
72. 1.69
73. 1.713.
74. 1.716.
75 1.792.
76. 1.81.
77 1.824
78 1.836.
79 1.884
80 1.915.
81. 1.934
82. 1.961.
83. 1.965.
84. 1.9866
85. 2.022.
86 2.06.
87 2.09.
88 2.106.
89 2.12.
90 2.14.
91. 2.18.
92. 2.2.
93. 2.24.
94. 2.26.
95. 2.27.
96. 2.29.
97 2.33.
98 2.37.
99 2.38.
100 2.46.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并附上电路原理图作为参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rahul

    原理图尚不清晰、能否重新附加文件? 您能不能和我们分享一下什么是终端设备 ?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 TPS92641用于 LED 面板控制器  
    面板为9个串联、18个并联
    我选择 TPS92541进行高分辨率 PWM 调光、因为它支持 20000:1分流 FET PWM 调光
    此外、它是否在任何频率下支持此范围、或者是否存在任何 PWM 频率限制?

    为便于参考、我附上了 png 和 pdf 的原理图

     e2e.ti.com/.../TPS_5F00_SCHv5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rahul

    我会在我们的 EVM 上检查这一点并稍后回复。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gui He

    您检查过吗?
    正在等待您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rahul

    很抱歉、 我的电脑上周出现了一些问题。  

    您正在使用 SDIM &SDRV 和 UDIM -PWMB/PWMC/PWMW……执行 PWM 调光。 高频信号、对吧?

    您能否将 WPM 调光频率设置为较低的频率(如~200Hz )、并查看线性度是否得到改善?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试了 UDIM 和 SDIM 来评估它们的效果。 我观察到、降低 PWM 频率可改善线性度。 共享读数和图在25kHz 频率下记录。 10kHz 时、线性度有所改善。 根据建议、我将在200Hz 下进行进一步的测试。 但是、我的应用需要高于20kHz 的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rahul

    谢谢你。 我可以问一下设置 f_dim >20kHz 的系统注意事项是什么吗?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说系统注意事项是什么意思?

    我选择20kHz 以上的频率是为了避免出现任何可闻噪声、以避免任何 fps 的 LED 闪烁、甚至是对于慢动作摄像头也是如此。
    另外、我在1kHz 下进行了测试、线性度非常好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解。 因此、尽管在1kHz 以下线性度是可以的、但我们需要找到其他方法来处理这个问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想在并联调光中获得20KHz 或以上的更好线性度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在我的原理图或我共享的 IC 所有引脚的 DSO 波形中发现了任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rahul

    原理图看起来可以。  

    RON 波形、电压幅度似乎不稳定、您可以在 没有分流调光时测量 RON 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VID20250321162149.mp4

    尊敬的 GUI:

    我已在多个网格中附加了 RON 信号的视频文件、以便更好地理解、请检查并告诉我如何提高线性度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rahul

    我认为、您可以降低调光频率(但此处要求我们的调光频率大于20kHz)或提高开关频率。 您是否可以使用更高的 Fsw? 我认为降低输出电流纹波也可能有帮助、通过增大电感/提高 Fsw /增大 Cout 可实现这一目标。

    谢谢、此致。