This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:能否用于较低负载电流(&L);1A?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490863/tps25983-can-i-use-for-lower-load-current-1a

器件型号:TPS25983

工具与软件:

我想使用上述器件为24V、630mA 额定电流负载供电。

在计算表中输入当前值时、值中的错误极少。 那么、这是否意味着我无法将其用于较小的负载电流?

请告诉我此器件是否符合上述规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anush:

    您可以将该器件用于较低的负载、但电流限制和电流监测不能低于特定阈值。  

    不建议将 RLIM 设置为高于该值。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。

    那么、如果我要驱动小于1A 的电流、这意味着我可以使用该器件、但电流监控和限制无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anush:

    是的、它们并非针对这种低电压而设计、因此它们仍然可以工作、但精度较差(如果设置超出限值)。 您可以将限制设置为高于最小限制并获得良好的精度。  

    此致、
    Arush