请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25983 工具与软件:
我想使用上述器件为24V、630mA 额定电流负载供电。
在计算表中输入当前值时、值中的错误极少。 那么、这是否意味着我无法将其用于较小的负载电流?
请告诉我此器件是否符合上述规范。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想使用上述器件为24V、630mA 额定电流负载供电。
在计算表中输入当前值时、值中的错误极少。 那么、这是否意味着我无法将其用于较小的负载电流?
请告诉我此器件是否符合上述规范。