请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74502H-Q1 主题中讨论的其他器件:LM74502H
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们计划 在我们的一个应用中使用 LM74502H。 请回答以下问题。
1.当输入电压介于8V 到18V 之间时、栅极的最小和最大电压电平是多少?
2.数据表中基于 Vs = 12V 指定了电气特性。 我们希望了解 Vs 在8V 和18V 之间变化时的行为。
![]()
如果您需要任何其他详细信息、请告知我们。
期待您的及时响应。 提前感谢您。
此致
Shubham