This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:关于电气特性的查询。

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491319/lm74502h-q1-query-related-to-electrical-characteristics

器件型号:LM74502H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502H

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划 在我们的一个应用中使用 LM74502H。 请回答以下问题。

1.当输入电压介于8V 到18V 之间时、栅极的最小和最大电压电平是多少?

2.数据表中基于 Vs = 12V 指定了电气特性。 我们希望了解 Vs 在8V 和18V 之间变化时的行为。

如果您需要任何其他详细信息、请告知我们。

期待您的及时响应。 提前感谢您。

此致

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    1.当输入范围为8V 到18V 时、GATE 将为 VSRC + 12V。

    2.当 VS 变化时、最低最大额定值仍然有效。 通常以12V 为额定电压。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的答复。  

    但我仍然不清楚、  

    当 Vs = 8至18V 时、请指定 Vgate 相对于源极的最小和最大值。

    为此、我们应在数据表中引用哪个参数?

    此致

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subham:

    正常运行期间、栅极跟随电荷泵。 因此、其最小和最大电压为该值。

    此致、

    Shiven Dhir