请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS561201 工具与软件:
TPS561201采用 D-CAP2控制模式。 我想进行稳定性分析、以了解设计的相位裕度和增益裕度。
我希望纹波抑制参数和 ton (一个短接) 计算传递函数 Gopen-DCAP2 (s)=Gdv (s) HD (1+STC)(ACP /Vin) HFB (s)。?
设计参数
Vin =13V、Vout =5.5V、L=3.3uH、Iout =1A 且 Cout =64uF
在我们的测试中、可以观察到、每当负载电流增加到0.6A (60%)时、电感电流会突然出现尖峰。 想了解发生这种情况的原因以及 D-CAP2控制方法的稳定性分析?