This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:TPS561201负载时电感器电流中的纹波抑制参数和尖峰超过50%

Guru**** 2766065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490063/tps561201-tps561201-ripple-rejection-parameters-and-spikes-in-the-inductor-current-on-loading-to-above-50

器件型号:TPS561201

工具与软件:

TPS561201采用 D-CAP2控制模式。 我想进行稳定性分析、以了解设计的相位裕度和增益裕度。

我希望纹波抑制参数和 ton (一个短接) 计算传递函数 Gopen-DCAP2 (s)=Gdv (s) HD (1+STC)(ACP /Vin) HFB (s)。?

 设计参数

Vin =13V、Vout =5.5V、L=3.3uH、Iout =1A 且 Cout =64uF

在我们的测试中、可以观察到、每当负载电流增加到0.6A (60%)时、电感电流会突然出现尖峰。 想了解发生这种情况的原因以及 D-CAP2控制方法的稳定性分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否在 EVM 上对其进行了测试? 您能否上传原理图进行审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到原理图供您参考。 总 输出电容保持在64uF

    我没有检查 EVM、也不符合我们的系统要求。 我们必须解决我们的系统设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    L3是具有低 DCR 的磁珠电感器?  

    电路设计还可以。  

    请检查 PCB 布局并遵循 EVM 或数据表上的示例。