This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:充电强制

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491198/bq25756-charging-forcing

器件型号:BQ25756

工具与软件:

你好  

在可用的 IC 芯片的降压/升压处、我的总功率为1020.6W (包括效率)(来自家中电源插座的充电适配器、我把电压下调并产生稳定的直流电流)。

从电源插座转换得到的电压为45.8V (包括效率)、因此降压/升压转换器输入端的可能电流为:1020.6W/45.8V = 24.8A

现在、如果将我的 IC 芯片编程为以下值:

-充电电压:54.405V

-充电电流: 18.7A

所以 IC 芯片降压升压转换器应该使用它的升压转换器来提升电压。

IC 芯片是否正使用这些值进行充电? 或者、他是通过其他方式来管理电源、因为他需要升压电压?

谢谢  

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    我不确定这个问题的含义。 BQ25756控制将取决于 VAC_DPM、ILIM_HIZ、ICHG 设置等。 例如、如果 BQ25756读取到输入电流限制良好且输入电压正常、则 BQ25756可能仅使用 ICHG 设置来控制充电电流。

    请告诉我这是否合理、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦