Other Parts Discussed in Thread: BQ25756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 工具与软件:
你好
在可用的 IC 芯片的降压/升压处、我的总功率为1020.6W (包括效率)(来自家中电源插座的充电适配器、我把电压下调并产生稳定的直流电流)。
从电源插座转换得到的电压为45.8V (包括效率)、因此降压/升压转换器输入端的可能电流为:1020.6W/45.8V = 24.8A
现在、如果将我的 IC 芯片编程为以下值:
-充电电压:54.405V
-充电电流: 18.7A
所以 IC 芯片降压升压转换器应该使用它的升压转换器来提升电压。
IC 芯片是否正使用这些值进行充电? 或者、他是通过其他方式来管理电源、因为他需要升压电压?
谢谢
Silvan