工具与软件:
您好、TI 同事:
您能否检查 TPS551892-Q1是否可用作超级电容器充电的恒流源? 请参见下图
设计思路是选择 R4=50m Ω、以便将恒定电流设置为1A。 根据我的理解、这样应该可行、但我无法100%确定 CC 模式是否可以连续以及不会触发短路保护。
由于我们将在下周初冻结我们的设计、请对此紧急请求关注。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 同事:
您能否检查 TPS551892-Q1是否可用作超级电容器充电的恒流源? 请参见下图
设计思路是选择 R4=50m Ω、以便将恒定电流设置为1A。 根据我的理解、这样应该可行、但我无法100%确定 CC 模式是否可以连续以及不会触发短路保护。
由于我们将在下周初冻结我们的设计、请对此紧急请求关注。

尊敬的 Max:
是的、TPS551892可用作1A 恒流输出、不会触发断续。 要触发断续保护、需要满足两个条件:(1) Vout 小于0.8V、(2)触发平均电感器电流限制、当 Vout 为低电平时、平均电感器电流限制约为4A。 输出电流限制设置为1A、不会触发条件2、因此不会触发断续、下面是我之前所做的测试结果、使用5F 超级电容器并设置为3A 输出充电电流、因此不会触发断续。



BRS、
布莱斯