This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS551892-Q1:降压/升压至为超级电容器充电

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS551892-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490983/tps551892-q1-buck-boost-to-charging-supercaps

器件型号:TPS551892-Q1

工具与软件:

您好、TI 同事:

您能否检查 TPS551892-Q1是否可用作超级电容器充电的恒流源? 请参见下图

设计思路是选择 R4=50m Ω、以便将恒定电流设置为1A。 根据我的理解、这样应该可行、但我无法100%确定 CC 模式是否可以连续以及不会触发短路保护。

由于我们将在下周初冻结我们的设计、请对此紧急请求关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超级电容器:Vishay、 MAL223551007E3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS551892-Q1数据表指出:

    这是否会 在我们的应用中发生并触发短路保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、TPS551892可用作1A 恒流输出、不会触发断续。 要触发断续保护、需要满足两个条件:(1) Vout 小于0.8V、(2)触发平均电感器电流限制、当 Vout 为低电平时、平均电感器电流限制约为4A。 输出电流限制设置为1A、不会触发条件2、因此不会触发断续、下面是我之前所做的测试结果、使用5F 超级电容器并设置为3A 输出充电电流、因此不会触发断续。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    非常好、我修改了设计、使其低于50F/5V 总电压

     根据您的测试、我认为它应该可以正常工作、 您看到有什么问题吗?  

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、 平均电感器电流限制与输出电流之间的关系是什么?

    假设输出电流为2A、本例中电感器的电流限制是多少?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我认为50F/5V 和输出电流2A 应该是可以的。

    对于降压模式、电感器位于输出侧、因此平均电感器电流等于输出电流。 在升压模式下、电感器靠近输入侧、因此平均电感器电流等于输入电流、可估算为 Iin=Vout* Iout/eff/Vin。

    BRS、

    布莱斯