请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552892-Q1 工具与软件:
根据数据表、对于典型应用、请参见以下链接。
在我们的设计中、我们选择(R5) Rsw=9.1K Ω、因此根据数据表中提供的公式3 2.04MHz、Fsw=FSW。但当我测量电感器两侧时、频率约为994kHz、您能否解释一下为什么电感器两侧的测试频率是计算值的一半?
等待你的答复,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
根据数据表、对于典型应用、请参见以下链接。
在我们的设计中、我们选择(R5) Rsw=9.1K Ω、因此根据数据表中提供的公式3 2.04MHz、Fsw=FSW。但当我测量电感器两侧时、频率约为994kHz、您能否解释一下为什么电感器两侧的测试频率是计算值的一半?
等待你的答复,谢谢!