This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:开关频率

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491947/tps552892-q1-switching-frequency

器件型号:TPS552892-Q1

工具与软件:

根据数据表、对于典型应用、请参见以下链接。

在我们的设计中、我们选择(R5) Rsw=9.1K Ω、因此根据数据表中提供的公式3 2.04MHz、Fsw=FSW。但当我测量电感器两侧时、频率约为994kHz、您能否解释一下为什么电感器两侧的测试频率是计算值的一半?  

等待你的答复,谢谢!

/resized-image/__size/320x191/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1742868871901v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的咨询。

    请注意、如果 SW1和 SW2都在 Vin 接近 Vout 时进行开关、这意味着器件以降压/升压模式运行、而 SW1和 SW2的开关频率将降低到为实现更高效率而设置的一半。 您可以看到 SW1和 SW2都在正常情况下切换1MHz。

    BRS、

    布莱斯