工具与软件:
大家好、团队成员:
您能帮忙检查 原理图和布局吗?
我将通过隐私消息传递文件。 谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
您能帮忙检查 原理图和布局吗?
我将通过隐私消息传递文件。 谢谢!
Jeff
尊敬的 Jeff:
原理图审阅如下:
e2e.ti.com/.../TUSB1064_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_DUD3950D1_2800_3_5F00_19_5F00_2025_2900_.pdf
对于 USB-C 上游连接器、客户将使用4通道 DP 和/或2通道 DP + USB? 这是一个奇数连接、您能解释一下吗?
我们必须确保使用正确的 USB-C 引脚排列。
4通道 DP:

双通道 DP + USB:

使用的 ESD 可能具有过高的钳位电压、请寻找接近6V 钳位的器件。
尊敬的 Jeff:
[报价用户 id="472872" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488282/tusb1064-schematic-and-layout-review/5728128 #5728128"]4)是测试点、它不是接地过 孔、好像不需要接地参考过孔、对吗?[/QUOT]嗯、是的、应该没有问题
1)您的意思是红色标记布线应该是差分的、因为黄色标记是1、对吗?
这就是差分对应该看起来的样子

我会把它们按如下方式对称: