工具与软件:
大家好、团队成员:
我使用 WEBENCH 构建了一个 LM25148电路、目标输出为5.2V、使用 DCR 电流检测将 ILIM 设置在10-12A 左右。
我使用电子负载进行负载仿真。
在 CC 模式下、当负载低于5A 时、工作正常、但如果负载开始消耗高于5.1A、则将出现大约600mV 的压降(5.2V 降至4.5V)。 如果我从4A 启动负载、然后一直增加到6A、则不会出现这种情况。
此外、该行为不是恒定的。 有时它确实、有时它不是。 每当出现压降时、PG 中的 LED 就会亮起、在正常操作期间不会亮起、甚至会更加模糊。
开关波形与4A-5A 负载中的波形相同。 我怀疑电感器会饱和、因为 Isat = 23.5A 且 Irms = 18A
原理图如下: