This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:布局

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488938/tps7a94-layout

器件型号:TPS7A94

工具与软件:

您好!

我以前在设计中使用的是 AD 的低噪声、高 PSRR LDO、但我想尝试您的产品。

我发现 TPS7A94使用的技术与 LT30xx 系列非常相似、在本例中、我需要替换 LT3041。

我的问题是关于检测连接的布局建议。

主要问题是将 SENSE 连接到尽可能靠近输出电容器的位置。

AD 搞砸了:制造电容器4焊盘封装并将 SENSE 连接到该焊盘。

此外、 NR/SS (SET)连接到将该电容器接地。

在 TPS7A94中、我看到以下建议:

我更喜欢将 LT30xx 中的技巧用于 TPS7A94布局、您认为如何?

STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    我正在审核您的问题、我将在1-2个工作日内回复您并提供初步回复。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stas、您好!

    您建议的技巧是可以接受的。 但是、请记住、数据表规定"开尔文通过低阻抗连接将 SNS 引脚连接到输出电容器和负载、以获得出色的瞬态性能。"  我认为您上面提到的  LT30xx 连接方法并不能保证阻抗最小的连接。

    此致

    Ishaan