请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A94 工具与软件:
您好!
我以前在设计中使用的是 AD 的低噪声、高 PSRR LDO、但我想尝试您的产品。
我发现 TPS7A94使用的技术与 LT30xx 系列非常相似、在本例中、我需要替换 LT3041。
我的问题是关于检测连接的布局建议。
主要问题是将 SENSE 连接到尽可能靠近输出电容器的位置。
AD 搞砸了:制造电容器4焊盘封装并将 SENSE 连接到该焊盘。
此外、 NR/SS (SET)连接到将该电容器接地。

在 TPS7A94中、我看到以下建议:

我更喜欢将 LT30xx 中的技巧用于 TPS7A94布局、您认为如何?
STAS