This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:具有反相输出的降压/升压

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491583/ucc28881-buck-boost-with-inverted-output

器件型号:UCC28881

工具与软件:

您好、根据应用手册 slVaej3 (图5)、是否可能从降压/升压配置开始向 UCC28881添加反相输出? 在 Alternately 中、哪种是将15V 至48V 输入转换为+/-20V 输出(0.2A)的最佳解决方案?

谢谢

应用手册:

UCC28881数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    我们正在调查您的问题、并将很快做出回应。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指两个输出? 我认为不能有两个采用非隔离式拓扑的输出。

     "最佳解决方案"的边界条件是什么? 我们无法推荐信息有限的解决方案。