This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B85-Q1:TPS7B85-Q1 SO 外部上拉电阻

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489398/tps7b85-q1-tps7b85-q1-so-external-pullup

器件型号:TPS7B85-Q1

工具与软件:

您好!  

我使用 TPS7B8533QWDRCRQ1在我的设计中,一个问题是关于 SO 引脚.

SO 引脚是否可以向 VOUT 添加另一个10K 上拉电阻器?

"请勿将此引脚连接到 VOUT 或任何其他偏置电压轨"这句话的意义是什么 ?

 禁止 SO 引脚在其自身的 VOUT 中增加另一个外部电阻器吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我正在查看您的问题、我将在2-4个工作日内回复您。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    是的、不建议将 SO 引脚上拉至 Vout 或任何其他偏置电压、或者向其自己的 VOUT 添加另一个外部电阻器、因为逻辑依赖于30KΩ Ω 内部上拉电阻。 但是、 如果 必须将该信号上拉至另一个逻辑电平、则可以使用 PMOS 晶体管和上拉电阻实现外部电路。 实施图8-10所示的电路时、允许上拉至任何逻辑轨。  

    此致

    Ishaan