请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B85-Q1 工具与软件:
您好!
我使用 TPS7B8533QWDRCRQ1在我的设计中,一个问题是关于 SO 引脚.
SO 引脚是否可以向 VOUT 添加另一个10K 上拉电阻器?
"请勿将此引脚连接到 VOUT 或任何其他偏置电压轨"这句话的意义是什么 ?
禁止 SO 引脚在其自身的 VOUT 中增加另一个外部电阻器吗?
谢谢!



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用 TPS7B8533QWDRCRQ1在我的设计中,一个问题是关于 SO 引脚.
SO 引脚是否可以向 VOUT 添加另一个10K 上拉电阻器?
"请勿将此引脚连接到 VOUT 或任何其他偏置电压轨"这句话的意义是什么 ?
禁止 SO 引脚在其自身的 VOUT 中增加另一个外部电阻器吗?
谢谢!