请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33640 工具与软件:
大家好!
我尝试使用 lmr33640重新创建反相降压/升压转换器、如应用手册"使用反相降压/升压转换器" snva856b 所示。 但转换器不会出现负电压输出、这是非常困难的。 这是我第一次使用 PSpice、因此我的设置可能有问题、但我认为不会。 仿真设置非常标准、采用时域、运行时间为1000ns。
我通常只是使用 Webench、但似乎不支持 LMR33640的反相转换器。
有哪一个可以向我指明正确的方向? (每当我这么做时、我实际上都在寻找+12v 到-15.5V @ 1.5A 的电压)