This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:反相降压-升压+12v 转-5V

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481722/lmr33640-inverting-buck-boost-12v-to--5v

器件型号:LMR33640

工具与软件:

大家好!

我尝试使用 lmr33640重新创建反相降压/升压转换器、如应用手册"使用反相降压/升压转换器" snva856b 所示。 但转换器不会出现负电压输出、这是非常困难的。 这是我第一次使用 PSpice、因此我的设置可能有问题、但我认为不会。 仿真设置非常标准、采用时域、运行时间为1000ns。

我通常只是使用 Webench、但似乎不支持 LMR33640的反相转换器。

有哪一个可以向我指明正确的方向? (每当我这么做时、我实际上都在寻找+12v 到-15.5V @ 1.5A 的电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您需要将全局接地移至稳压器的 AGND 节点。

    看看这是否有帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    谢谢