This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:有关 BQ40Z50的问题。

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492635/bq40z50-questions-about-bq40z50

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

你(们)好

是多少

1.充电结束时电压(8000mV)低于电压设置的充电停止电压(8400mV)
2.充电过程中 RSOC 正常测量,但从77%急剧增加,并在8000mV 时调整为100%
3、FCC 因上述原因大幅下降。

附加相应的 GG 数据和记录数据。

e2e.ti.com/.../TEST_5F00_GG.gg.csve2e.ti.com/.../TEST_5F00_Logging.gg.xlsx

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您的 ChemID 电阻表似乎是错误的、这意味着您需要重新运行 GPCCHEM 计算器、以验证您使用的是误差差异小于3%的正确 chemID  

     数据存储器选项卡中有一些参数、我建议阅读 Techincal 参考手册以更好地理解这些参数、但下面是一些可能的提示。 "Chg Current Threshold"设置为高电平、这意味着 FET 会在收尾电流周期内打开。 另一个关键点是您的"Quit Current"已经被设定为高电平、从而使 FET 也打开。 另一个可能是您的阈值低/标准/高/建议温度和/或 SOV 阈值和/或低/标准/高/建议温度 低于 您的电池组需求。

    谢谢!
    艾伦