This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828512:SW 引脚处理

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM828512EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492848/tpsm828512-sw-pin-handling

器件型号:TPSM828512

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我认为 SW 引脚应保持"未连接"状态以减少 EMI、并可"焊接到一个小型焊盘上"进行散热。

在"热性能信息"测量条件中 SW 引脚是否为"未连接"?

我目视检查了 TPSM828512EVM、但无法确定它是否为"未连接"。

最后、我想了解处理 SW 引脚的推荐方法。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    在 EVM 上、SW 引脚仅连接到 IC 封装上对应的焊盘。 它不会连接到任何其他平面或迹线。  

    您可以参考 EVM 用户指南来检查布局 :https://www.ti.com/lit/ug/slvucp5/slvucp5.pdf

    热性能信息部分像 EVM 中一样连接了 SW 引脚。

    我已经用红色突出显示了 EVM 上的 SW 连接。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    感谢您的答复。

    对于 SW 引脚、是否建议将其连接到小型独立焊盘而不是断开连接?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    是的、SW 节点应该有一个焊盘、并且 SW 需要焊接到焊盘上。 否则、可能会导致 IC 整体焊接到 PCB 不良。  

    有关焊盘图案、请参阅数据表的第29页。  

    此致、

    Varun