Thread 中讨论的其他器件:LM5146
工具与软件:
尊敬的先生:
当在输出端连接12V 电池、然后将输入提供给转换器时、IC 不会向高侧栅极提供脉冲。 但 LM5146不会出现此问题。
输入电压范围为35-72V

请查看随附的具有以下描述的波形。
1. 输入电压(VIN) -> 黄色、10V/差
2. 输出电压(O/P V) -> 绿色、2V/开发
3. 引导电容器(BST_CAP) -> 粉色、2V/DEV
4. 下栅极驱动(LO) -> 橙色、2V/DEV
5. 较高的栅极驱动(HO) -> 红色、2V/dev
我们期待您的快速响应。
谢谢、此致