This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 -启动问题

Guru**** 2493535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489417/lm5116-lm5116---start-up-issue

器件型号:LM5116
Thread 中讨论的其他器件:LM5146

工具与软件:

尊敬的先生:

当在输出端连接12V 电池、然后将输入提供给转换器时、IC 不会向高侧栅极提供脉冲。 但 LM5146不会出现此问题。

输入电压范围为35-72V

请查看随附的具有以下描述的波形。

 

1.       输入电压(VIN)                            ->  黄色、10V/差

2.       输出电压(O/P V)                    ->  绿色、2V/开发

3.       引导电容器(BST_CAP)                ->  粉色、2V/DEV

4.       下栅极驱动(LO)                       ->  橙色、2V/DEV

5.       较高的栅极驱动(HO)                     ->   红色、2V/dev

我们期待您的快速响应。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritesh Ji:

    请与我分享原理图。  

    谢谢!

    此致。

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到原理图

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritesh Ji:


    您是否能够使用差分探头探测 HB-SW? 我希望检查 V (HB-SW)是否大于 HB 至 SW 阈值。

    谢谢!

    此致。

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:  

    根据 I 的内部图、 如果在输出端连接12V 电压、则 HB -SW 之间的电压开始时始终小于3V。 回答正确。 这将产生问题。

    波形的电路

    我们不想连接额外的电路。

    谢谢  

    Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hhi Ritesh Ji

    您共享的波形不是很清晰-请发送更清晰的图像。  

    您配置的输出电压是多少?  

    此外、我看到在您的情况下引导电容器非常高(2.2 μ F)、您可以检查一下较小的值吗? 0.1uF 是一个良好的起点。 您可以看到转换器正在尝试启动-我的猜测是 Cboot 非常大、没有充电到足以开始切换。  

    谢谢!

    此致、

    Taru