This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:DP 交替模式和 USB2.0

Guru**** 2770145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485029/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-usb2-0

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTPS65987

工具与软件:

在 TUSB1046EVM 上、在 DP 交替模式配置序列中、USB 枚举是由 TPS65987D D+/D-引脚50/53完成的?  我们计划将 ULPI PHY D+/D-连接到同一 USB Type-C 引脚。  TPS65987D 由 DP 交替模式 USB 枚举完成后、我们是否可以发送和接收来自 ULPI PHY D+/D-的数据、而 GPU 正通过 TUSB1046传输视频?  无论 TUSB1046是处于 USB3.1+2信道 DP 模式还是4信道 DP 模式、我们都希望实现 USB2.0数据通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    [报价 userid="416545" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485029/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-usb2-0 "]在 TUSB1046EVM 上、在 DP 交替模式配置序列期间、是由 TPS65987D D+/D-引脚50/53?完成的 USB 枚举

    在进行枚举之前、PD 控制器已正确配置通道。 如果该器件设置为4通道 DisplayPort、则枚举会跨 USB2线路发生。 但是、如果 PD 配置为双通道 DisplayPort 和一条 USB3.x 路径、则枚举将发生在 USB3.x 线上。

    [报价 userid="416545" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485029/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-usb2-0 "]在 GPU 通过 TUSB1046传输视频的同时使用 DP 交替模式 USB 枚举完成 TPS65987D 之后、我们是否能够发送和接收来自 ULPI PHY D+/D-的数据?

    最好避免系统上有两台 USB 主机。 您需要对 GPU 进行编程以发送要发送的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我将只具有1通道 DisplayPort、没有超高速线路。  TUSB1046EVM 将 Micro-B D+/D-线路连接到 TPS65987D D+/D-和 Type-C 连接器、我计划做同样的事情、去掉超高速线路。  

    从 slly021上可以看出、TPS65987D 处理下面的 DP 交替模式配置序列。  它仅显示 D+/D-(用于 USB 枚举)。  这不是 USB 3.1 + 2信道 DP 的配置序列吗?  您是说我只能通过 USB3超高速线路而不能通过 USB2高速线路传输数据吗?   

    我仅在以下配置下测试了 TUSB1046EVM:

    4通道 DP:

    PC DP --> TUSB1046EVM --> USB-C 显示器

    仅 USB3.1:

    PC Micro-B <-->  TUSB1046EVM <--> USB-C 闪存驱动器

    我尚未在 USB 3.1 + 2信道 DP 上测试 TUSB1046EVM。  此测试设置可以正常工作吗?   具有用于 DP 和 Type-A 端口的 Type-C 输入的显示器、如 Dell 27 4K UHD USB-C 显示器- S2722QC。  我认为 Type-A 端口是显示器内部的内部集线器。  PC DP 和 Micro-B 连接到 TUSB1046EVM、然后用 USB-C 电缆连接到监视器、其中闪存驱动器位于监视器的 Type-A 端口。  通过这种方法、我可以同时测试视频和数据、但由于 Type-A 端口的原因、数据仅是 USB2、这就是我认为我可以放弃 USB3超高速线的原因。

    请注意、在 TUSB1046EVM 上配置的 TPS65987D 的 HPD1 (GPIO3)引脚30是什么?  端口能力仅为 DP DFP_D、那么 HPD1 (GPIO3)是否 配置为输出(HPD TX)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    这不是 USB 3.1 + 2通道 DP 的配置序列相同吗?  您是说我只能通过 USB3超高速线路而不能通过 USB2高速线路传输数据吗?   [报价]

    是的、这是正确的。

    当您使用4通道 DP 时、您的理解是正确的。 由于所有4个 SS 通道都将用于传输视频数据、因此 USB2路径将是传输 USB 数据的唯一路径、因此连接的器件将枚举为 USB2。 但是、在使用2x DP 和2x SS USB 模式时、USB3.x 路径将在 USB2.0路径之前首先枚举。 这将导致一个 USB3.x 连接。

    [报价 userid="416545" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485029/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-usb2-0/5705638 #5705638"]我尚未在 USB 3.1 + 2通道 DP 上测试 TUSB1046EVM。  此测试设置可以正常工作吗?   具有用于 DP 和 Type-A 端口的 Type-C 输入的显示器、如 Dell 27 4K UHD USB-C 显示器- S2722QC。  [报价]

    这可行、但使用 EVM 会很难实现、因为 DP 和 USB3.x 信号将位于同一 USB-C 电缆上。 在这种情况下、最大分辨率会较低、但您应该仍能够同时在 SSTX 和 SSRX 线路上进行通信。  

    [报价 userid="416545" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485029/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-usb2-0/5705638 #5705638"]在边注中、在 TUSB1046EVM 上配置的 TPS65987D 的 HPD1 (GPIO3)引脚30是什么?  端口能力仅为 DP DFP_D、 HPD1 (GPIO3)是否 配置为输出(HPD TX)?

    我将向设计人员提问并尽快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    [报价 userid="574220" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485029/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-usb2-0/5707389 #5707389"]但是、当使用2倍 DP 和2倍 SS USB 模式时、USB3.x 路径将首先枚举、然后再枚举 USB2.0路径。 这将导致 USB3.x 连接。

    我们只有1个 DP 通道且没有 USB3.x SS、因此 TPS65987D 不应该用 USB2.0路径枚举?  

    如果我们仅使用1个 DP 通道、该开关是 配置为4通道 DP 还是 USB3.1 + 2通道 DP、这一点很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    您是否认为 通过 USB-C 电缆连接的唯一数据引脚将 用于 DP 和 USB2.0总线的单通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果可行的话

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    是的、这应该是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    您是否从设计人员那里听说过 TUSB1046EVM 上 TPS65987D 的 HPD1 (GPIO3)引脚30是 配置为输入还是输出?

    谢谢!

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、它被配置为输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、感谢您的回答。  这是 EVM 的文件。  您能告诉我在哪里可以看到 GPIO 是如何配置为输入还是输出的吗?  我想知道 GPIO 0-2是否也是输入或输出。  这是我在"I/O 配置"中看到的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    GUI 由 TI 的 PD 团队配置、因此我会再分配给他们。 根据我的理解、事件类型会自动将其设置为输入或输出。

    我可以提供我们在 EVM 上使用的固件作为参考。  

    e2e.ti.com/.../6574203J_5F00_Firmware.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    器件 TRM 中的 GPIO 事件表中介绍了特定事件的 GPIO 方向。 端口电缆方向是输出。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf?ts = 1723582028414&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D292%2526searchTerm%253DTPS65988+HOST

    [报价 userid="416545" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485029/tusb1046evm-dp-alt-mode-and-usb2-0 "]由 TPS65987D D+/D-引脚50/53完成的 USB 枚举?

    不可以、TPS65987在 D+/D-线路上不进行任何 USB2枚举、也不会处理有关 USB2的数据。 D+/D-连接可支持 BC1.2传统充电方案。 如果不需要支持 BC1.2、这些 GPIO  请勿执行 需要连接到 D+/D=线路。

    谢谢。此致、

    Chris