This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:输入电容

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, UCC27517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492675/ucc27517-input-capacitance

器件型号:UCC27517
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具与软件:

嗨、团队:

它是否能够在 IN+和 IN-引脚之间提供输入电容?

检查系统工作需要执行此操作、因为输入为 LM5155 (升压控制器)、并且 Qg 限制为@Vcc * Fsw 35mA。

它们在 LM5155和 MOSFET 之间使用 UCC27517来配置升压转换器。 如果无法提供电容、请检查是否正常。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi、

    感谢您解答有关 UCC27517的问题。

    我们不能为输入引脚提供输入电容。 它们确实具有上拉/下拉电阻、如方框图中所示。

    虽然我不是 LM5155的专家、但它是专为驱动 MOSFET 而设计、而且 UCC27517栅极驱动器的输入要求远低于 MOSFET 的输入要求。 所以、在 LM5155的输出连接到 UCC27517的输入后、LM5155的平均拉电流能力不会低于35mA。 UCC27517栅极驱动器的输入被配置为与 MCU 兼容、因此不需要大电流。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore