请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27517 主题中讨论的其他器件:LM5155、
工具与软件:
嗨、团队:
它是否能够在 IN+和 IN-引脚之间提供输入电容?
检查系统工作需要执行此操作、因为输入为 LM5155 (升压控制器)、并且 Qg 限制为@Vcc * Fsw 35mA。

它们在 LM5155和 MOSFET 之间使用 UCC27517来配置升压转换器。 如果无法提供电容、请检查是否正常。
此致、
Hayashi