工具与软件:
您好!
如何更改评估板上的 Vout? 是否有可能、或者我必须手动更改电阻器? 如果是、哪个电阻器?
此外、对于我们的设计、我们是否始终需要在 VSEL 处的分压电阻器上继电器? 我认为默认情况下这将是分压电阻器、之后我们可以根据需要使用 PMBus 改变输出电压?
IC 使用 PMBus 提供温度值 给定的值是自发热值还是其总环境温度+自热温度? 如何计算?
在哪里可以找到 IC 的频率与自发热之间的关系? 我想看看频率与温度之间的折衷、因为我的应用的环境温度平均为100°C
谢谢
SAL