This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24SEVM-2PH:TPS546D24SEVM-2PH

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491436/tps546d24sevm-2ph-tps546d24sevm-2ph

器件型号:TPS546D24SEVM-2PH

工具与软件:

您好!

如何更改评估板上的 Vout? 是否有可能、或者我必须手动更改电阻器? 如果是、哪个电阻器?

此外、对于我们的设计、我们是否始终需要在 VSEL 处的分压电阻器上继电器? 我认为默认情况下这将是分压电阻器、之后我们可以根据需要使用 PMBus 改变输出电压?

IC 使用 PMBus 提供温度值 给定的值是自发热值还是其总环境温度+自热温度? 如何计算?

在哪里可以找到 IC 的频率与自发热之间的关系? 我想看看频率与温度之间的折衷、因为我的应用的环境温度平均为100°C

谢谢

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    [报价 userid="636848" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491436/tps546d24sevm-2ph-tps546d24sevm-2ph "]我们如何在评估板上更改 Vout? 是否有可能、或者我必须手动更改电阻器? 如果是、是哪个电阻器?[/QUOT]

    您可以通过调整 VSEL 引脚上的电阻分压器来更改 Vout、也可以通过软件使用 PMBus 与 TI 融合 GUI 通信对其进行修改。

    [报价 userid="636848" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491436/tps546d24sevm-2ph-tps546d24sevm-2ph "]此外、对于我们的设计、我们是否始终需要在 VSEL 处的分压电阻上中继? 我认为默认情况下将是分压电阻器、之后我们可以使用 PMBus 根据我们的需要更改输出电压?

    PIN_DETECT_OVERRIDE 寄存器的出厂默认值设置为0x1F2F、这意味着器件在上电时复位为引脚检测值。 但是、可以将其配置为复位为存储的 NVM 值。

    [报价 userid="636848" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491436/tps546d24sevm-2ph-tps546d24sevm-2ph IC 使用 PMBus 给出温度值是指 给予的值是自加热还是指给予的总环境温度+自加热温度? 如何计算?

    报告的值是精度为±3°C 的内部内核温度(Tj)。 例如、如果环境温度为25°C、IC 耗散1W、则 Tj = 25°C +(8.1°C/W * 1W)= 33.1°C。 热阻可能因 PCB 布局和散热而异。

    [报价 userid="636848" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491436/tps546d24sevm-2ph-tps546d24sevm-2ph ]在哪里可以找到 IC 的频率与自发热的关系? 我希望在频率与温度之间进行权衡、因为我的应用环境温度的平均值为100°C [/报价]

    安全工作区图(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546d24s.pdf#page=15)显示了基于环境温度和气流的电流限制。 您还可以使用我们的 WEBENCH 设计器在不同频率下进行功率计算和结温估算。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过调整 VSEL 引脚上的电阻分压器来更改 Vout、也可以通过软件使用 PMBus 与 TI 融合 GUI 通信对其进行修改。

    是的、我曾尝试过过度写入、但它不能正常工作、它在 GUI 上显示我已更改、但当您转到监控+现实时、它不能正常工作?
    如何解决这个问题?

    可能我使用了错误的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    根据您共享的屏幕截图、您只更改了 VOUT_MAX、这是一个用于设置输出电压上限的命令。  

    您要用于更改输出电压的命令为 VOUT_COMMAND 和 VOUT_SCALE_LOOP (如有必要)、具体就是我在下面突出显示的部分:

    您还可以在"All Config"选项卡中访问这些寄存器。 您还可以设置 VOUT_MIN 和 VOUT_MAX、以设置输出电压的下限和上限、从而防止用户意外将输出电压设置在超出范围的范围之外。  

    更改设置后、点击"Write to Hardware"、Vout 将发生变化。

    如果需要、请直接联系、我可以通过电话与您完成这些步骤。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,最后一件事,最大输出电压是1.5v 为什么会这样? 或者我必须更改其他一些参数?

    我使用的同一芯片使用的是我们的设计、我们设法获得了更多电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    VOUT_MIN 和 VOUT_MAX 值分别设置为0.5V 和1.5V。 这是由于 EVM 上存在 VSEL 引脚自举电阻器、该电阻器使用14.7k Ω 电阻器连接到 AGND、电阻分压器中没有顶部电阻器(电阻分压器=无)。

    如果您要增加 VOUT_MAX (例如、到6V)、则需要将新值写入 VOUT_MAX。 要将此值存储在非易失性存储器(NVM)中、请写入"STORE_USER_ALL"或点击 TI FUSION GUI 中的"Store Config to NVM"按钮。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢