工具与软件:
尊敬的先生:
我想在 LTSpice 和 TINA TI 上激励 SMPS 电路、但面临一些问题。
1.在 LTSpice 中、IC UCC28C40即使在提供偏置电压后也无法正常工作。 我附上了相同的内容。
2.在 Tina TI 上、仿真结果与期望的结果截然不同、即 AUX 无法产生任何电压。 我附上了相同的内容。
不仅如此、如果我移除辅助绕组、仅使用初级和次级绕组、电路还部分运行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的先生:
我想在 LTSpice 和 TINA TI 上激励 SMPS 电路、但面临一些问题。
1.在 LTSpice 中、IC UCC28C40即使在提供偏置电压后也无法正常工作。 我附上了相同的内容。
2.在 Tina TI 上、仿真结果与期望的结果截然不同、即 AUX 无法产生任何电压。 我附上了相同的内容。
不仅如此、如果我移除辅助绕组、仅使用初级和次级绕组、电路还部分运行。
您好!
e2e.ti.com/.../MINI_5F00_electro-in-TINA-TI-_5F00_with_5F00_new_5F00_transformer.TSC
我已经随附了 TINA TI 刺激文件作为参考。
您好!
我根据您的电路和可行的电路创建了一个新电路。 附件。 它的工作正常。 您可以一次根据所需的一个步骤修改所连接的电路、以找到电路显示的不工作的步骤。 然后找出原因。
e2e.ti.com/.../MINI_5F00_electro-in-TINA-TI-_5F00_with_5F00_new_5F00_HH.TSC
您好!
我根据原理图更改了匝数比、电阻器和电容器值、并在反馈部分添加了 BJT。 我 在这里附上了原理图文件。
e2e.ti.com/.../MINI_5F00_electro-in-TINA-TI-_5F00_with_5F00_new_5F00_HH-_2800_6_2900_.TSC
您好!
我想问的是、当我根据原理图要求对 TSC 文件进行更改时、会得到错误的输出(没有得到输出电压和辅助电压)、但同一电路的硬件正常工作。
在硬件上、VAUX < 11V 且 Vout = 13.8V
我附上了.tsc 文件(参考文件)和原理图作为参考
e2e.ti.com/.../MINI_5F00_electro-in-TINA-TI-_5F00_with_5F00_new_5F00_HH-_2800_7_2900_.TSC
您好!
如果您的仿真的工作方式与您的物理电路不同、可能是您的仿真中没有正确设置。
我发现您的原理图所示
R14 = 11k、但您的仿真 R4 = 15k、
R21 = 2.4k、但您的仿真 R5 = 3.9k。
在这两次更改之后、Vout = 13.9V、非常接近于您的硬件13.8V。
VAUX 还与所假设的匝数比 NAS 有关、但可能与您的物理器件不同。
因此、仿真电路上看起来没有问题、除非在针对 R4和 R5的反馈电阻器 R14和 R21上使它们保持相同。