This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:SMPS:85V - 265V AC 至13.8V DC

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468173/ucc28c40-smps-85v---265v-ac-to-13-8v-dc

器件型号:UCC28C40

工具与软件:

尊敬的先生:  

我想在 LTSpice 和 TINA TI 上激励 SMPS 电路、但面临一些问题。

1.在 LTSpice 中、IC UCC28C40即使在提供偏置电压后也无法正常工作。 我附上了相同的内容。

2.在 Tina TI 上、仿真结果与期望的结果截然不同、即 AUX 无法产生任何电压。  我附上了相同的内容。

不仅如此、如果我移除辅助绕组、仅使用初级和次级绕组、电路还部分运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    我们不支持 LTSpice

    2.

    请提供您的 TINA TI 仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    e2e.ti.com/.../MINI_5F00_electro-in-TINA-TI-_5F00_with_5F00_new_5F00_transformer.TSC

    我已经随附了 TINA TI 刺激文件作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您假定的输出电压和 AUX 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我根据您的电路和可行的电路创建了一个新电路。 附件。 它的工作正常。 您可以一次根据所需的一个步骤修改所连接的电路、以找到电路显示的不工作的步骤。 然后找出原因。

    e2e.ti.com/.../MINI_5F00_electro-in-TINA-TI-_5F00_with_5F00_new_5F00_HH.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想为110kHz 开关频率设计我的电路、 但这种刺激是针对不同的开关频率设计的。 获得 R 和 C 的期望值以满足我的要求的公式应该是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表图6-1显示了这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、当我根据需要在仿真文件中进行更改时、仿真将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更改前有效的仿真文件、并说明您进行了哪些更改、该文件无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我根据原理图更改了匝数比、电阻器和电容器值、并在反馈部分添加了 BJT。 我 在这里附上了原理图文件

    e2e.ti.com/.../MINI_5F00_electro-in-TINA-TI-_5F00_with_5F00_new_5F00_HH-_2800_6_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法从禁止访问的链接获取您的原理图。 请附加您的文件、而不是使用链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我附上了原理图供您参考。  您能帮助我根据我的需要来仿真电路吗、因为 SPICE 模型在 Tina ti 和 lt spice 中不起作用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、除非您根据业务案例获得批准、否则我们不会帮助您进行仿真。

    您需要将申请发送至您的 TI 销售办事处来帮助完成该过程。

    我们可以支持您的仿真相关问题、但除非获得批准、否则不会为您进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我根据我的要求进行了更改、请告诉我、您提供的仿真文件将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道你在问什么。 请将您的 TSC 文件发送给我、以帮助我了解更改位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想问的是、当我根据原理图要求对 TSC 文件进行更改时、会得到错误的输出(没有得到输出电压和辅助电压)、但同一电路的硬件正常工作。

    在硬件上、VAUX < 11V 且 Vout = 13.8V

    我附上了.tsc 文件(参考文件)和原理图作为参考

    e2e.ti.com/.../MINI_5F00_electro-in-TINA-TI-_5F00_with_5F00_new_5F00_HH-_2800_7_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的仿真的工作方式与您的物理电路不同、可能是您的仿真中没有正确设置。  

    我发现您的原理图所示

    R14 = 11k、但您的仿真 R4 = 15k、  

    R21 = 2.4k、但您的仿真 R5 = 3.9k。

    在这两次更改之后、Vout = 13.9V、非常接近于您的硬件13.8V。

    VAUX 还与所假设的匝数比 NAS 有关、但可能与您的物理器件不同。

    因此、仿真电路上看起来没有问题、除非在针对 R4和 R5的反馈电阻器 R14和 R21上使它们保持相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在仿真 R4、R5、R7、R8、R1、 C8、匝数比、初级电感、R11、C16 (根据原理图)、辅助 电压正在降低。

    但它必须像这样、  请帮助我获得期望的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供一个表格、以列出更改前和更改后的组件值。  

    如果与物理电路相比、AUX 仅会减少、可能是因为变压器模型与实际情况不同。  仿真中的变压器模型不是真正的变压器。 如果您想调整变压器、则需要与实际测试进行比较以添加参数、或要求变压器供应商提供变压器 PSpice 模型。