工具与软件:
您好!
我想知道当连接到 TPS62740的超级电容器已经充电时、是否可以激活使能信号。 我应该期望哪些行为?
我目前 TPS62740出现故障、我想知道这是否是由于激活所致。 也许是不允许的?
提前感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
安德烈、您好!
请参阅应用手册、其中介绍了如何使用带有超级电容器的 TPS62740。
您是否遵循此设置? 故障行为是什么?
此致、
SEPP

是的、我遵循该指南创建了该设计。
超级电容器是具有5F 容量的 SCMT22F505PRBA0。
在我的测试中、V_primary 是3.6V、由台式电源供电。
VSEL 引脚设为调节3.2V。
在某个时候、我在 V_super_cap 上测得3.45V 的直流电压。
在我的应用中、EN 引脚经常切换。
我的怀疑,虽然我不排除其他可能的原因,以下是:
从 VOUT 上正确调节的3.2V 开始、EN 引脚变为0、然后又回到1、而不让 VOUT 有足够的时间达到0。
鉴于已充电的超级电容器连接至 VOUT、我担心如果降压转换器尝试设置的电压低于 VOUT 上已存在的电压、则它会进入故障状态。
我想了解我的怀疑是否正确(如果我的怀疑是正确的、以便能够以理论依据为其辩护)、或者我的设计中是否有错误可能导致 VOUT 上的电压超过3.2V。