This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:超级电容器充满电时会启用芯片

Guru**** 2383220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489756/tps62740-chip-enable-when-the-supercap-is-fully-charged

器件型号:TPS62740

工具与软件:

您好!

我想知道当连接到 TPS62740的超级电容器已经充电时、是否可以激活使能信号。 我应该期望哪些行为?

我目前 TPS62740出现故障、我想知道这是否是由于激活所致。 也许是不允许的?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您使用 E2E。

    请查看数据表主题9.4.1、它可以帮助您正确运行系统。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、超级电容器上的残余充电电压似乎会影响主系统和子系统的正确启动。

    我在哪里可以找到更多详细信息来更好地了解此问题?
    为什么超级电容器上的电压会影响正确的启动?
    如果我不遵守此条件、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我将尝试获取更多有关此行为的信息、并尽快返回给您。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Josef。
    在我的应用中、有时我会看到输出电压为3.45V 的连续电压。
    但是、我的固件针对 VSEL 引脚设置的最大值为3.2V。
    TPS62740不能做到这一点。

    我要做的一件事是将 EN 引脚设置为0、然后再设置回1、这可能对于连接到 Vout 的超级电容器而言放电过快。
    我想知道此启动条件是否会导致3.45V 的调节不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    请参阅应用手册、其中介绍了如何使用带有超级电容器的 TPS62740。

    使用 TPS62740对超级电容器进行高效充电

    您是否遵循此设置? 故障行为是什么?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我遵循该指南创建了该设计。
    超级电容器是具有5F 容量的 SCMT22F505PRBA0。
    在我的测试中、V_primary 是3.6V、由台式电源供电。
    VSEL 引脚设为调节3.2V。

    在某个时候、我在 V_super_cap 上测得3.45V 的直流电压。

    在我的应用中、EN 引脚经常切换。
    我的怀疑,虽然我不排除其他可能的原因,以下是:
    从 VOUT 上正确调节的3.2V 开始、EN 引脚变为0、然后又回到1、而不让 VOUT 有足够的时间达到0。
    鉴于已充电的超级电容器连接至 VOUT、我担心如果降压转换器尝试设置的电压低于 VOUT 上已存在的电压、则它会进入故障状态。

    我想了解我的怀疑是否正确(如果我的怀疑是正确的、以便能够以理论依据为其辩护)、或者我的设计中是否有错误可能导致 VOUT 上的电压超过3.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我们无法在原理图上检测到可能导致故障的问题。

    您能否提供 2个示波器图(良好 和不良行为)、以显示 在关闭和打开 EN 引脚时的 VOUT、V_super_cap 和 EN 电压。

    此致、
    SEPP