请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51561H-Q1 工具与软件:
您好!
转换器上的最大软启动时间是多少?
CSS 可以为示例22uF 还是47uF?
输入电压为24V、输出为105V/1A。
非常感谢。
此致。
A. Kangani.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
转换器上的最大软启动时间是多少?
CSS 可以为示例22uF 还是47uF?
输入电压为24V、输出为105V/1A。
非常感谢。
此致。
A. Kangani.