This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:LM5156HQPWPRQ1

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492861/lm51561h-q1-lm5156hqpwprq1

器件型号:LM51561H-Q1

工具与软件:

您好!

转换器上的最大软启动时间是多少?

CSS 可以为示例22uF 还是47uF?

输入电压为24V、输出为105V/1A。

非常感谢。

此致。

A. Kangani.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Abdolhossein、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    是的、存在最大 SS 时间限制。  

    最大 SS 时间< 32768 * 1/(开关频率)

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    谢谢你。

    此致。

    Hossein