Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1, TPS62A01-Q1, TPS62A01, TPS62810-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62A01、 TPS62810-Q1、TPS628502-Q1
工具与软件:





你(们)好
我们正在尝试使用遥感功能来闭合直流/直流的环路。 请参见随附的简化图1
Rlosses + Rsense 实际上是复数阻抗。 因此、整个反馈系统如图2所示
负载的实际模型如图3所示
我们对我们的 fb 网络进行了 AC 分析、并将其与理想情况(即没有图3中的 Z(w))进行了比较。 如果 Cc 大于100pF、Z(w)的影响可以忽略不计、因为它被 Cap 绕过。请参阅图4
但是、我从 TI 网站下载了直流/直流转换器的 PSPICE 模型、并运行了瞬态仿真、其中直流 /直流转换器启动后、我施加了负载阶跃电流(通过关闭具有2Ω 负载的开关)。 如图5所示、第二步 DCDC 有一个奇怪的行为。 我已尝试拧紧仿真公差等、但这种行为有时会发生。 对 CC 进行扫描时、某些情况下会发生、但其他情况下不会发生、等等(例如可能会在4nF 时发生、但在1nF 等时不会发生)。
您能给我们讲一讲如何进行吗? 我们真希望在松动后闭合环路、否则芯片引脚的 IR 下降会过大