Other Parts Discussed in Thread: LMQ66420-Q1
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们目前 在设计中使用 LMQ66420-Q1器件。 我们的要求如下
Vin = 12V、Vout =1.8V、输出电流= 2A
- 我们已使用 WEBENCH 对该器件进行了仿真、并且还根据数据表中提供的公式执行了手动计算。 不过、我们注意到 WEBENCH 生成的元件值与手动计算的元件值之间的差异、尤其是使用电感值时(我们不考虑反馈电阻器、因为反馈电阻器的值取决于 最初假设用于计算其他电阻器 Rfbb 的 Rfbt 值)
- 此外、数据表仅提供了为3.3V 和5V 输出配置选择输出电容器的指导。 对于其他输出电压(包括1.8V)、数据表建议使用 WEBENCH 来选择输入和输出电容器。 不过、鉴于 WEBENCH 的电感值与手动计算不同、我们不确定是否应该继续使用 WEBENCH 生成的电容器值。
我们为您附加了手动计算值和 WEBENCH 生成的组件值图像的链接、以供您参考。 您能告诉我们应该遵循哪种方法吗?
此致
Kaliga Devi S.