This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66420-Q1:LMQ66420-Q1器件元件选型

Guru**** 2663525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66420-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489363/lmq66420-q1-lmq66420-q1-part-component-selection

器件型号:LMQ66420-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:


我们目前  在设计中使用 LMQ66420-Q1器件。 我们的要求如下
  Vin = 12V、Vout =1.8V、输出电流= 2A

  • 我们已使用 WEBENCH 对该器件进行了仿真、并且还根据数据表中提供的公式执行了手动计算。 不过、我们注意到  WEBENCH 生成的元件值与手动计算的元件值之间的差异、尤其是使用电感值时(我们不考虑反馈电阻器、因为反馈电阻器的值取决于 最初假设用于计算其他电阻器 Rfbb 的 Rfbt 值)
  • 此外、数据表仅提供了为3.3V 和5V 输出配置选择输出电容器的指导。 对于其他输出电压(包括1.8V)、数据表建议使用 WEBENCH 来选择输入和输出电容器。 不过、鉴于 WEBENCH 的电感值与手动计算不同、我们不确定是否应该继续使用 WEBENCH 生成的电容器值。  

我们为您附加了手动计算值和 WEBENCH 生成的组件值图像的链接、以供您参考。 您能告诉我们应该遵循哪种方法吗?

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1742363161349v14.png

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1742363203070v15.png

此致

Kaliga Devi S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    图像读取起来有些困难。

    您能告诉我每种情况下的电感值和输出电容器吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!


    对于给您带来的不便、我们深表歉意、但手动确定的电感值如下 1.73µH 而 WEBENCH 产生的值是 1.5µH . WEBENCH 产生的输出电容器值为 10µF .  

    我可以预见你的反应。

    此致

    Kaliga Devi S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电感器值的差异并不显著。

    但是、对于如此低的输出电压、我认为您需要更大的输出电容。

    最好在 EVM 上对其进行测试、以确保满足您的应用要求。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否使用所选的参数值验证电路是否正常工作?  

    此致

    Kaliga Devi S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我无法验证电路是否能正常工作、因为您的输出电压非常低。

    在这种情况下、很难获得良好的环路稳定性。

    至少、您需要在 PCB 上留出空间、以便容纳更多的输出电容和前馈电容器

    返回电阻器。

    此外、我建议在 EVM 上进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的意见,这已经解决了我的问题。

    此致

    Kaliga Devi.