This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:在无负载和满负载条件下的调节

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491162/tps5450-regulation-at-no-load-and-full-load-condition

器件型号:TPS5450

工具与软件:

团队成员、您好!  

我的电路符合我的应用要求。 我尝试了使用电源 webench 并提取了元件值。 输入条件为9-16V、输出要求为6.2V (250mA 最小值)和3A (最大值) 我看到的问题是电压调节。 7.06V 是没有负载以及最小-最大负载时的电压。 是否有人想了解监管失败的原因?

请分享有关这方面的意见。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请提供 PCB 布局的图像。

    此外、在测试期间提供 PH 节点和输出节点的范围图像。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!


    请参阅附加的布局快照。 我将获得 PH 节点示波器图像。

    ~JG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的 PCB 看起来正常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank。
    谢谢。 请参阅 PH 和 OP 侧(具有和无负载)的示波器屏幕截图。 (在左上角、您可以看到波形信息。)

    ~JG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    看起来您加载时 PH 节点上存在一些低电压。  PH 应达到

    输入电压的因素。  确保您的输入电压没有下降。

    此外、DAP 下方是否有接地过孔?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!  

    是不是意味着散热过孔位于 IC 下方、是的、我们有它。 我想问的是、该芯片是否具有调节的最低负载要求? 比如输出泄放器、适用于200mA 下非常轻的负载。

    ~JG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它应该不需要这么重的最小负载。

    您是否尝试过使用1A 或2A??

    您可能需要获取一个 EVM 并对其进行测试、以便与您的设计进行比较。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!


    我将上述设计与我们用于生成不同电压的另一个参考设计进行了比较。 我注意到 EN 在参考设计中保持开路、而在本设计中、我们将它连接到输入 VCC。 引脚悬空时、调节很合理、并且我能够在空载、最小负载和最大负载条件下测量所需的电压。  

    我想让您的专家了解当 EN 引脚连接到输入 VCC 时、~7.0V 输出闩锁的原因。 简短说明有助于更从技术角度了解该行为。  

    ~JG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是一个很好的发现。

    我没有注意到 EN 连接到 VIN。

    在该器件上、EN 引脚为低电压;最大值为7V

    该引脚上有一个齐纳二极管、它将尝试钳制电压。

    您可以将该引脚保持悬空、也可以通过电流限制连接到 Vin

    电阻的一半。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Frank。
    关闭此 TT。