This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:有关 SW 引脚负极侧绝对最大值的问题。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487494/tps92641-question-about-sw-pin-negative-side-absolute-max

器件型号:TPS92641

工具与软件:

大家好、

我的一个客户使用器件 EVM 对其新产品评估 TPS92641。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


SW 引脚 负极侧绝对最大值为-0.3V。
但他们认为 SW 电压下降到-0.7V 以下或更负侧、直到低侧 FET 导通。

该负脉冲是否允许?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuya

    如果 在 SW-GND 上施加小于-0.3V 的外部电压、内部 ESD 二极管可能会导通并损坏。  在正常运行期间、PCB 布线和键合线上的寄生电感 会 因快速开关而导致瞬态负尖峰、这是正常现象、应该没有风险。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    非常感谢您的答复。

    他们观察到 TPS92461 EVM 上的 SW 端子下冲约为-3V (脉冲宽度约为20ns)。
    此后、EVM 上持续出现-1V 下冲(40ns 脉冲宽度)(总负脉冲宽度约为60ns)。
    之后、过冲消失、SW 端子电压稳定在0V 左右。

    如果他们在自己的电路板上观察到上述 SW 端子的类似电平下冲波形、是否没问题?

    此外、如果在自己的电路板上观察到越来越低且越来越长的下冲、是问题吗?

    您是否有 SW 端子的负电压或最长脉冲宽度的绝对最大规格?

    再次感谢您、此致、
    和也。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuya

    客户是否使用最小环路测量 SW 电压、如下所示:

    而不是:

    第二种测量方法涉及更大的电压尖峰。

    您能和客户分享一下这个波形吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    非常感谢您的支持。

    是、客户使用此方法测量了 SW 下冲波形。

    此外、我们还可以与您共享波形。 但他们不想披露波形
    在线程上。 您能否给我提供您的电子邮件地址、因为我想离线讨论您?

    我从他们那里获得了新信息。
    他们将 EVM 的一些原始器件替换为所选的不同器件
    LED 电流增加而增加。

    我得到了他们的器件清单。 我也想和大家分享。

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuya

    是的、您可以发送至 bella-he@ti.com。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuya

    您发送了电子邮件吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    非常感谢您的电子邮件地址,我很抱歉我迟到了我的回复,因为我休息了一天。

    我通过电子邮件向您发送了波形
    请您给我您的答复吗?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢您、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazuya

    好了、我看到您的电子邮件。 我现在关闭该主题,让我们保持在电子邮件页面。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的支持。

    是的、我明白了。

    再次感谢您、此致、

    和也。